This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8548:关于 REVIO 输出

Guru**** 730210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8548
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008560/ads8548-about-revio-output

器件型号:ADS8548

大家好、

我对 ADS8548有疑问

我确认 REFIO 引脚输出的电压为5V。
我认为 REFIO 输出2.5V 至3V。

您知道 REFIO 5V 输出的原因吗?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

     如果您在不更改 CANGIF 寄存器的情况下使用内部基准、则应为2.5V。 您能否提供您的原理图供审核?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的支持。
    由于这是客户的原理图、我可以用私人邮件将其发送给您吗?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    没问题。  

    此致、

    戴尔