This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:更改 SPI 通信协议

Guru**** 2520670 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008267/ads8689-change-of-spi-communication-protocol

器件型号:ADS8689

您好!

我考虑使用 ADS8689的模拟输入电路板。

我认为 ADS8689的 SPI 通信协议(默认)将为"SPI-00-S"。
当与另一个协议(例如:SPI-10-S)执行 SPI 通信时、请告诉我每次上电时是否需要使用 SPI-00-S 协议设置 SDI_CTL_REG 和 SDO_CTL_REG 寄存器。

此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    更改 SPI 配置时、必须在 ADS8689上正确配置寄存器。 由于 ADS8689 ADC 不符合您在以下查询中提供的信息的要求、因此将关闭此线程。 请在下面的同一个查询中发布您的所有问题:

    ADS8689:将 INA129仪表放大器 IC 连接到 ADS8689

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络