This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:占空比模式下的电源开关

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008183/ads1220-power-switch-in-duty-cycle-mode

器件型号:ADS1220

您好!

我们正在寻找 ADS1220、以便在新产品设计中测量电阻桥。 此设计需要非常低的功耗、因此在采样之间 ADS1220进入低功耗模式并关闭桥式电源非常重要。

我们可以使用 ADS1220的占空比模式自动进入低功耗模式、使用低侧电源开关关闭电桥、但 ADS1220文档中不清楚低侧电源开关是否自动在占空比模式下运行。 说明文件指出,START 命令会导致开关打开,而低功耗模式会导致开关关闭。 但在占空比模式下使用 ADS1220时、这是否会重复且自动发生?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    有时、低侧开关的工作方式并不总是那么明显。  ADS1220具有低功耗模式和断电工作模式。  低功耗和占空比的工作方式类似。  这是多路复用循环和单冲模式经常使用的模式。  占空比模式的工作原理与单次模式非常相似、不同之处在于它进行一次转换并在再次转换前等待3次转换(如果处于连续模式)。  如果您实际上是在单次模式下运行、则占空比的工作方式相同、将进行一次转换并停止。   

    在占空比模式(或单次模式)下、ADS1220在转换之间仅进入较低的功耗状态。  它不会打开低侧开关。  ADS1220数据表的第8.3.9节介绍了低侧开关。  此处描述了在发出 POWERDOWN 命令时开关将自动打开。  打开开关的唯一其他方法是设置寄存器中的 PSW 位。

    您要做的是使用 POWERDOWN 命令。  您可以发出 START/SYNC 命令以启动转换、然后立即发出 POWERDOWN 命令。  转换完成后、ADS1220将进入断电状态(模拟电路关闭)并打开低侧开关。  当您要进行另一次转换时、请重复该过程。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob。 我有单次模式作为替代方法、但如果 ADS1220可以自行运行所有内容、而 MCU 无需触发每个样本、那就更好了。

    一个补充问题:是否可以将采样率设置为高(例如1k s/sec)、然后使用单次触发和断电以50 s/sec 的速率采集样本? 这是否会提供非常短的导通时间、每20ms 接近1ms、因此占空比约为5%、平均功耗极低? 我是否有任何理由不应该或不能这样做?

    噪声等对于该设计不重要。

    谢谢
    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    这绝对是您可以做的事情。  我们通常会看到这种类型的操作具有更长的关闭时间。  这里的考虑因素是、在路径中的充电和放电电电容器方面、开和关通常会有一些功耗权衡。  当您打开低侧开关时、输入电容器将向电源拉出、然后当开关关闭时、模拟输入将被拉至接近电桥中等激励的位置。

    此致、

    Bob B