This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:采集期间 CS 保持低电平

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007992/tla2518-cs-kept-low-during-acquisition

器件型号:TLA2518

大家好、我们希望确认这是否可行。  

在使用 TLA2518进行采集期间、是否可以将 CS 线路保持在低电平?  在 DMA 连续模式下使用它、微控制器不能在每次转换后方便地升高 CS。
如果您没有大于12位、大于600ksps 的 ADC,则有8个允许它的通道?

谢谢你

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、该器件需要 CS 的状态变化才能对下一个通道进行正确采样。

    如果客户希望具有 CS 保持低电平的多通道、我建议使用器件 :ADC128S102  

    该器件使用时钟进行转换、而不是 CS、因此 CS 可在多通道读取过程中保持低电平。 请注意、当 CS 为低电平时、总线处于活动状态、因此在 CS 为低电平时、总线不能用于任何其他器件。  

    此致

    Cynthia