This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:为什么 TSW1400 EVM 的限制为10秒?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007349/tsw1400evm-why-tsw1400-evm-has-a-limit-of-10sec

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

我想、与将收集的数据传输回 PC 的 DCA1000相比、TSW1400只能将原始数据保存在板载存储器中。 但为什么是10秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经知道10秒的限制来自 HSDC 专业版捕获时间。 但为什么呢? 是否有任何文档解释了我们为什么需要 HSDC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您对 DCA1000EVM 和 TSW1400EVM 之间比较的问题更适合雷达组、我已将该主题移至该组以获得最终解决方案。

    但是、请注意、HSDC Pro 用于连接 TSW1400EVM 的 FPGA、以读回存储在 TSW1400EVM 板载存储器中的数据(高达1GB)。 HSDC Pro 用户指南可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/ug/slwu087d/slwu087d.pdf 

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chase!

    我对 HSDC 专业版的困惑、您可以帮我解决。

    期待收到新的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10秒的限制来自有限的存储器。

    10s 应该为所有不同的线性调频脉冲配置提供足够的存储器。

    谢谢你

    Cesar