This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:非对称电源

Guru**** 2391185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007771/ads1220-asymmetrical-power-supply

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

大家好、

是否可以使用以下模拟电源? 如果不是、您能否通过任何机会告诉我原因、因为我需要向客户解释

双极模拟电源:

AVSS =-1.5V   AVDD = 3.3V

数字电源:

DGND = 0V、DVDD = 3.3V

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    假设您的示例中 AVDD 和 AVSS 均以 DGND 为基准、则这是不可接受的。 如您所见、AVDD 最高可比 DGND 高2.75V、而 AVSS 最低必须比 DGND 低-2.3V。 在您的情况下、两个电压都不在允许的范围内。

    通常、如果工程师想要使用 ADS1220的双极电源、则使用+/-2.5V。 您可以对 ADS1220使用稍非对称的电源、例如-2.3V 和2.7V、但无法使用示例中的电源电压值。

    您可以查看 ADS124S08作为 ADC 示例、该示例类似于 ADS1220、但支持 AVSS =-1.5V 和 AVDD = 3.3V。

    布莱恩