This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:传递函数说明

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1007473/dac81416-transfer-function-clarification

器件型号:DAC81416

Vcc /VSS 电压轨对传递函数有何影响? 如果我选择单极0-40V 范围且 VSS=0 Vcc=32V、则在中量程、16V 或20V 时的输出是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于0至40V 范围、我们需要 VCC 的最小电源为41.5V、以获得 DAC 的所有代码。 也就是说、当 VCC = 32V 且 VSS = 0V 时、对于您的 MID 代码、您将获得20V 的输出电压。 当您接近完整代码时、DAC 输出不会超过30.5V。 基本上、您不能拥有高于0xC333的代码(解码49971)。

    DAC 的传递函数由以下公式得出:

    在本例中、Vmin = 0V 且 Vmax = 40V。 由于您的电源为32V、因此最大输出电压为30.5V。

    此致、

    AK