This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006434/ads125h02-question

器件型号:ADS125H02

您好、Brian -San

我始终感谢你的帮助。

没错。 这是试验中的电路。
它是测量电池的电路。
电路的电源被关闭、电池被插入和移除。
我想知道当时使用齐纳二极管作为对策是否更好。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yamamo-San

    齐纳二极管在反向击穿电压方面有很多选项、因此当超过电源电压时、很容易找到一个二极管来钳制 HV_AVDD 和 HV_AVSS 之间的电压。 我没有具体的器件建议、但您可以参阅 DigiKey (或您的首选分销商)以查找特定器件。 由于 ADS125H02 HV 电源电压范围为10V 至36V、因此当电压差介于12-38V 之间时(即高于系统内预期电源电压范围的任何电压)、您可能需要钳制这些电源。

    请告诉我这对您是否有意义。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会很有帮助。
    我想考虑使用二极管。