Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298
主题中讨论的其他器件:ADS1299、
大家好、
客户对 ADS1298和 ADS1299感兴趣。
我有几个问题。
- 两个器件能否输出与 AD 转换时序同步的信号
- 两个器件都能延迟输出时序(半周期)吗?
- ADS1298EVM 具有如下所示的保护电路、但 ADS1299没有。 有什么区别?
此致、
Koyo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Koyo-San、
感谢您发帖。
请您澄清问题1和2吗? 我不确定您提到的输出时序是针对每个器件还是在系统中使用两个器件。
我们已决定移除 ADS1299 EVM 的保护电路以简化 EVM 设计。 如果需要使用 EVM 评估任何保护电路、则 ADS1298EVM 的保护电路将保持未组装状态并用作占位符。 您必须根据您希望构建的产品/设计的最终产品分类制定自己的保护方案。
谢谢
-TC
您好、Koyo-San、
ADS1298和 ADS1299数字输出的行为相似。 ADS129x 是多通道同步采样 Δ-Σ ADC、其中输出是许多采样的平均值。 与传统管线或 SAR ADC 相比、Δ-Σ 的运行是不同的。 器件的实际数据速率取决于时钟频率和调制器的抽取率。 DRDY 信号将指示新转换数据完成、并可在下一个 DRDY 周期之前的任何时间检索其数据。 输出时序中没有延迟调节。
我希望这可以回答您的问题1和2。 如果我误解了您的问题、请告诉我。
谢谢
-TC