This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能帮您提供一些具有 Linux 驱动程序的 SAR ADC 芯片组吗?

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8664, ADS8674, ADS8684, ADS8684A, ADS8694, ADS8668, ADS8678, ADS8688A, ADS8698
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003351/could-you-help-to-provide-some-sar-adc-chipset-with-linux-driver

主题中讨论的其他器件:ADS8688ADS8664ADS8674ADS8684ADS8684AADS8694ADS8668ADS8678ADS8688AADS8698

你(们)好

您能不能)为 Linux 驱动程序提供一些 ADC 芯片组(更好的 Linux 源代码? CPU 为 am571x。

规格

14位~18位、采样率>10K,4通道和8通道,输入电压<6V,SPI 接口,单输入,更好的成本

如果我们要通过单输入 ADC 测量差分单端、

如何设计 ADC 的差分输入前端?

差动->单路-> PA -> ADC?  您有一些参考文件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    ADS8688  ADC 系列可能是您的理想解决方案。 ADS8688A 具有比 ADS8688更多(5双极+ 4单极)的输入范围、请参阅下表中该系列中的 ADC 器件型号。 请注意、所有这些 ADC 都是引脚兼容的、并且这些 ADC 集成了内部精密电压基准和模拟前端(AFE)、包括每个通道上的高输入阻抗、ADC 驱动器和 LPF 滤波器。

    这些 ADC 上的输入范围 可按通道进行配置:

    • ±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V、±0.64V
    • 10.24V、5.12V、2.56V、1.28V

    Linux 示例代码可在以下链接中找到:

    http://www.ti.com/tool/ADS8688SW-LINUX

    通道数

    分辨率

    12位

    14位

    16位

    18位

    4.

    ADS8664

    ADS8674

    ADS8684

    ADS8684A

    ADS8694

    8.

    ADS8668

    ADS8678

    ADS8688

    ADS8688A

    ADS8698

    要将差分信号转换为单端信号、请参阅以下指导手册:

      使用双运算放大器电路实现单端到差分

    此外、您还可以使用全差分放大器(FDA):

      对双极信号使用运算放大器和全差分放大器(FDA)的单端到差分电路

    此致、

    戴尔