This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:选择 SAR ADC 前端组件

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002613/ads8568-selecting-the-sar-adc-front-end-components

器件型号:ADS8568

大家好、

我正在通过 TI 高精度实验室系列、希望了解如何正确使用 SAR 和 Δ-Σ ADC。

我现在已经达到了一个点、我已经对 ADC 的输入级进行了建模。 数据表中的值  

我将使用左侧的等效电路。

此外、正如我在网上看到的、最坏情况分析通常是通过将转换器侧耦合到接地来完成的、如我的仿真中所示:

我现在已经达到了需要选择驱动 SAR ADC 的电阻器、电容器和放大器的程度。

第一个关于放大器:

有人能用数学方法解释一下他们是如何在 TI 计算器中计算放大器所需带宽的、还是让我参考一些解释该带宽的文献?

我无法在此找到任何内容...

最后、我知道在放大器后面添加的电阻器是为了实现稳定性、电容器是所谓的"电荷桶"、但"接地感应"电阻器的原因是什么。 这是我在本系列中第一次遇到它。

任何帮助都将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    第一个问题的答案、请观看 高精度实验室- ADC:8.7 R-C 组件选择背后的数学原理中的视频。

    对于您的第二个问题、正负路径中的匹配阻抗(平衡 RC 滤波器配置) 可实现更好的共模噪声抑制、并通过消除外部串联电阻引起的任何额外偏移误差来帮助保持系统的直流精度。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    戴尔