请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8568 大家好、
我正在通过 TI 高精度实验室系列、希望了解如何正确使用 SAR 和 Δ-Σ ADC。
我现在已经达到了一个点、我已经对 ADC 的输入级进行了建模。 数据表中的值
我将使用左侧的等效电路。
此外、正如我在网上看到的、最坏情况分析通常是通过将转换器侧耦合到接地来完成的、如我的仿真中所示:
我现在已经达到了需要选择驱动 SAR ADC 的电阻器、电容器和放大器的程度。
第一个关于放大器:
有人能用数学方法解释一下他们是如何在 TI 计算器中计算放大器所需带宽的、还是让我参考一些解释该带宽的文献?
我无法在此找到任何内容...
最后、我知道在放大器后面添加的电阻器是为了实现稳定性、电容器是所谓的"电荷桶"、但"接地感应"电阻器的原因是什么。 这是我在本系列中第一次遇到它。
任何帮助都将不胜感激!