请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 大家好、团队、
我们使用 ADS1299 IC 开发了用于 EEG 测量的定制器件。
对于 ADS1299 EVK 用户手册中提到的测试选项、我们处于两难境地。
对于8.1部分、即 片上(ADS1299)输入短路测试、噪声应小于1uV (p-p)。
但是、对于使用第8.1节中所述的相同寄存器设置测量相同的器件、我们会得到大约1.45uV (p-p)的噪声。
下面是一个问题:
请告诉我们在 EVK (1uV)中获得的噪声是滤波还是原始信号(未滤波)?
如果噪声是原始信号(未滤波)、则我们希望进一步降低器件中的噪声。
TI 能帮我们提供一些技巧、进一步降低噪声吗?
此致、
Sushant Rajbhar