Other Parts Discussed in Thread: ADS1220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1220 大家好、
我的客户考虑使用 ADS1220、并询问有关输入范围的问题。
他希望使用 AVDD-AVSS=5V、VREFP0-VREN0=5V 来测量单端0~5V 模拟输入。
在对寄存器进行写入以设置外部基准模式之前、可能会在 AIN1短接至 GND 时向输入(AIN0)施加高达5V 的电压。
它超过默认内部基准电压(2.048V)。
即使输入范围超过默认内部基准电压、只要输入电压低于 AVDD、也不会损坏器件。
这种理解是否正确?
此致、
Shota Mago