This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:FSR 和 LSB 问题

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999565/ads1018-q1-fsr-and-lsb-issue

器件型号:ADS1018-Q1

尊敬的团队:

根据 FSR 和 LSB 之间的关系、FSR 越大、LSB 越小。 LSB 越小、精度越高。 如果输入信号为3.3V、我应该选择 maxim FSR 6.144来实现更高的精度、对吧?

此外、FSR、基准电压和 AD 输出的公式是什么?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    实际上、反比关系是成立的:随着 FSR 的增加、LSB 也会增加。 如需更多信息、请参阅 ADS1018-Q1数据表中的表1。

    因此、如果输入信号最高可达3.3V、您可能希望选择 ADS1018-Q1的4.096V FSR 设置。

    最后、ADS1018-Q1数据表中的表3显示了数据格式(如何将输入信号与输出代码相关联)。

    布莱恩