This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:状态寄存器读数

Guru**** 2501635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998540/ads1219-status-register-readings

器件型号:ADS1219

您好!

美好的一天!

我有这个客户在 ADC ADC1219上工作、他注意到他用来检查转换可用性的状态寄存器有时会在位7上产生值1、 这意味着数据是可用的、但他说数据是错误的、数据是不可用的。 它在10000个读数中大约发生1次。 是否有任何与之相关的反馈?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    了解配置寄存器设置会有所帮助。  了解客户认为数据错误或不可用的方式和原因也会有所帮助。  RDATA 命令将始终提供上次完成的转换的转换数据。

    还应确保通信有效并正确确认命令和数据。  示波器或逻辑分析仪在确定通信问题时非常有用。  例如、如果 RREG 命令显示 NACK、并且它们继续发送 SCL 时钟、就好像该命令已成功写入一样、它们将在状态寄存器中看到位7为高电平。  他们必须确保他们正在验证通信是否按应有的方式进行。

    此致、

    Bob B