This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:需要一个适用于表面 EEG BCI 的 ADS1299的好替代产品

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299-4, ADS1298, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158280/ads1299-need-a-good-alternative-for-ads1299-for-surface-eeg-bci

器件型号:ADS1299
Thread 中讨论的其他器件:ADS1298

大家好、  

作为博士研究的一部分、我必须开发一个多通道 EEG、用于识别电机意图。

现在、我已经在 OpenBCI 板方面拥有丰富的经验、据我所知、这些板利用了 ADS1299、并有超过300篇论文记录了 BCI 研究的器件有效性。 这让我看一下同一个芯片组。  

不幸的是、这个芯片似乎到处都卖光了、哈哈、所以我想知道是否有人 能够将我重定向到类似的芯片。 我认为我可以等待交货周期和补货时间、但需要在平均时间内不断尝试不同的器件迭代、因此我很明智地找到替代方案。  

规格:  

低噪声、与 ADS1299类似、我知道这将是一个很高的顺序、所以下一个最佳的事情将会发生。

每个芯片具有高通道数、即6/8、堆叠起来非常方便  

3.便宜的选择,哈哈,我想一个很高的订单,所以我不得不非常灵活!  

我希望我已经详细介绍了我的问题、请告诉我是否可以提供更多信息!  

感谢您提供的任何帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点、如果芯片可用、我也很乐意花更多的钱! ADS1299最大的问题是缺乏可用性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishan、

      我将与我的团队讨论如何检查 ADS1299-4、6、8的库存/库存状态、然后返回给您。

      同时、您是否购买了 ADS1299评估套件/电路板(EVM)来评估/测试您的概念?

       此外、您能否检查 ADS1298以查看它是否满足您的需求-

    https://www.ti.com/product/ADS1298

    大多数 客户将 ADS1298用于 ECG 应用而不是 EEG;但是、仍有少量客户将其用于 EEG。

    https://www.digikey.com/en/products/compare?s=N4IgzCBcDaIExjgDgCwE4DsIA08BsADAIx6o7gCsYeaBWu1GFRGBIAurilCAPQCmAO14AHAE4B7ACYBXAMYAXAM68AZgEsANgv5jeAQ0H7NEgOYBaVZMELzQqef2r%2BvDHBQB%2BJQF4AcigBJUwArAGEAITkRUzEAQQAvADEAVXDggGkE2IALUwBxAHcAWRREotj9AFFY-gBPfKIADwBNAvCAeViAKQBbEVjEgnVYgAkB2uzYvOS4WMFYgGU22blG2PDVIMSJAIJK9IBrdQAtOWzKmQAlABECWIAjSvjKhYBFJS6I49eCsVeKa6xKZyeJKODxACkcHCsUqdAAKvEFPsCnhXq8xAdCqF%2BAAZAAKXUacHa6WC%2BlesRAAF8gA

      

      您想到了哪种 EEG 连接拓扑? 例如、所有节点/电极都以单个节点/电极为基准(即 参考电压/拓扑)、或者每个节点可以引用不同的节点/电极(即 顺序/差分电压/拓扑)?  或者、您还不清楚?

      无论如何、我将返回给您以查看  ADS1299-4、6、8的库存/库存状态、以及还有哪些其他选项?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chienchun、  

    我已经购买了性能开发套件、并等待本周使用(ADS1299EEGFE-PDK)。  

    我一定会深入了解 ADS1298、非常感谢、据我所知(初步读数)、1299是专门针对 EEG 信号开发的、具有较低的噪声规格、因此我想我只需要研究我的噪声阈值是多少。 我确实认为1298具有更低的功耗、它看起来比较相似。  

    老实说、我还没有具体说明、但我想我主要是看参考拓扑、其中参考可能是耳朵、所有电极都与耳电极进行比较。

    非常感谢您迄今提供的帮助,您在 ADS1298中绝对是一个很好的选择,需要进一步的比较,但是的,请与我联系:)  

    最棒的

    Rishan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rishan,  

    有关 ADS1299器件的业务可用性、我已单独向您发送电子邮件。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chienchun:

    请帮帮我。 我的初创公司目前正在使用基于 EEG 的技术、由于缺乏 ADS1299、我们有点绝望。 即使我们刚刚开始、我们也需要在智利天主教大学的一个小试点计划中采集更多样本来测试我们的器件。   

    您是否知道与产品经理保持联系的任何方法、以获得有关何时可以再次购买此器件的更多信息? 更重要的是、我们的想法是尝试与 TI 建立长期的关系、作为此器件和其他器件的供应商、因此我想找一种联系 TI 内部人员的方法。

    感谢您的阅读

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

      我们从 Rishan 收到并理解了您的问题、并在电子邮件主题中回答了他:"ADS1299:需要 ADS1299的良好替代方案来实现表面 EEG BCI"

      我将再次向您发送/转发该电子邮件、并将您的邮件发送给我们的团队。

      很抱歉、交货周期很长、但希望您了解供应链和芯片短缺现在是全球性问题/情况。

    谢谢