请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5562EVM 主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM
您好!
我们有一位客户希望使用逻辑分析仪收集其 ASD5562EVM 中的数据。
用户指南中提到了通过 J10进行连接。 为此、他们是否需要使用另一个 EVM (TSW1200)?
由于 TSW1200不是销售产品、他们是否可以改用 TSW1400?
此致、
Roland
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一位客户希望使用逻辑分析仪收集其 ASD5562EVM 中的数据。
用户指南中提到了通过 J10进行连接。 为此、他们是否需要使用另一个 EVM (TSW1200)?
由于 TSW1200不是销售产品、他们是否可以改用 TSW1400?
此致、
Roland
e2e.ti.com/.../slau260.pdfRoland、
要使用逻辑分析仪捕获数据、您需要移除 RN3-RN6并安装 U7 (SN74AVC16244DGGR)。 确保已安装 RN1和 RN2。 然后、数据将在接头 J5上提供。 有关电路板的原理图、请参阅随附的用户指南。
此致、
Jim