This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:了解 OFFSETCAL 操作

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890303/ads131e08-understanding-offsetcal-operation

器件型号:ADS131E08

我们使用的是 ADS131E08、我将发出 OFFSETCAL 命令。 虽然它确实执行某些操作、但我希望它"归零"偏移。  我看不到这个。

我认为我遵循的是指导原则...

我的配置序列为:

  • 断言芯片复位-等待20usec
  • 发送 SDATAC
  • 发出 RREG addr 0以验证芯片是否存在
  • 配置寄存器 WREG
    • CONFIG1=0x96
    • CONFIG2=0xE0
    • CONFIG3=0x40
    • CH1SET 至 CH8SET = 0x10
  • 断言起始行-等待5ms 以允许1ksps 趋稳
  • 发出 OFFSETCAL -等待160ms 以允许完成
  • 在 DRDY 之后开始发送 RDATA 以读取样本

在 OFFSETCAL 之前、我的所有8个通道均为负。

OFFSETCAL 完成后、我将读取以下值:

336 235 - 204 798 2929 626 418 3279

为什么我甚至会得到负数? 为什么有些数字这么高? 将上面的通道8的值3279取值-如果我监控该通道的值可能会发生+/- 40 ADC 计数变化-就好像3279应该被选为"0"偏移。

如果将 CH1SETtoCH8SET 设置为0x11 (短输入并将多路复用器设置为中间电源)、我将读取以下值:

313 249 259 176 82 378 288 325

我很困惑 OFFSETCAL 是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、


    一般而言、我认为配置顺序看起来不错。 作为输出数据、您所获得的结果可能取决于您连接到器件输入端的内容。

    不过、让我介绍几个方面。 首先设置设备、运行 OFFSETCAL 命令、然后获取一些数据。 此数据看起来有一些较大的差异(包括一个负值)。 然后、如果您将 CH1SET 设置为 CH8SET 为0x11、同时输入端短接至1/2 Vs、则会得到良好的值。

    最后一部分不会让我感到意外。 这基本上就是 OFFSETCAL 命令用于校准的内容。 该序列执行三项操作。 1.将输入短路至中间电源。 2.复位数字滤波器。 3、取16个采样进行平均值计算。 这可能是您具有较小的100-400代码偏移值的原因。 这些值都大约为100uV 的正失调电压。

    运行 OFFSETCAL 后、输入从中间电源断开并测量输入。 您是否在输入之前使用了任何输入滤波? 器件之前是否有任何有源放大? 我只想确保输入完全稳定。 根据连接的元件、在测量中使用负输入并不不合理。 无论如何、您能否共享您的电路的部分原理图?

    您的电路中也可能存在一些 EMI 拾取。 这取决于您的电路板布局或连接到的任何输入接线。 另一件要尝试的事情是不运行校准、看看随着时间的推移、您得到了哪些值。 我想看看您的系统中是否有额外的趋稳以及输出值是否会在一段时间后发生变化。

    通读此文档、查看其中的任何注释是否有任何帮助。 回复后回复、我们可以继续处理此问题。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用两个 ADC 测量8个电流和3个电压。 对于电流、我们将测量1欧姆电阻器两端的电压。 该节点直接进入 ADC 端口的正输入端。 对于电压、我们有一个高阻抗分压器、该分压器进入缓冲放大器、并直接进入 ADC 端口的正输入端。 所有 IN-N 引脚都连接到电路接地。 电压和电流都具有低阻抗驱动器、可驱动到 ADC 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    您没有回复我的帖子、我只是检查您是否已解决您的偏移问题。 正如我提到过的、失调电压校准将输入内部短路至 AVDD/2。 如果您的输入以不同的方式连接到器件外部、这可能会产生不同的结果。  

    我现在要关闭这个线程。 如果您仍然遇到问题、请发帖、我们可以继续处理此问题。


    吴约瑟