This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8324:是否设置 ADS8324?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892699/ads8324-ads8324-set-up

器件型号:ADS8324

设计。

ADS8324正在我们设计的电路板上进行测试。

ADS8324的最大值输出高达1FFF (2^13=8191)和2.5V。

在(2.5至5V)中、仅表示8191。

如何从0V 到5V 读取?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件使用2补码来显示信号的极性、因此您需要在主器件的输出解码方法中实现这一点。  如果测量的 MSB 为1、则为负、如果 MSB 为0、则为正。

    该器件为14位、这意味着在2^14=16384输出组合时。 但由于它是双极器件、因此范围为-8192至8190

    6页的 ADC 编码方案中、进一步解释了这种格式。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    只需在此处添加一点内容、ADS8324的实际额定电压并非为5V、请查看数据表第3页上的电源要求。  此外、请查看图10。  输入应围绕 Vref 摆动+/-Vref。  如果您将-连接到 Vref 而不是 GND、则应能够在 IN+上实现2Vref。