This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1299EEGFE-PDK:24位、一次用于 ADS1299 SPI 传输?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882053/ccs-ads1299eegfe-pdk-24bit-for-ads1299-spi-transmission-at-a-time

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具/软件:Code Composer Studio

ADS1299的 ADC 为24位。 我需要通过 SPI 将数据传输到32位 MCU。 ADS1299的 SPI 是否一次传输24位数据?
还是一次发送8位数据?
如果它是24位数据、如何在32位 MCU 上接收它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读  数据表中的第9.4节"器件功能模式和9.5编程"。 第 9.4.4.2节"读回数据"专门涵盖了您的问题。 对于32位 MCU、只需在24位和32位之间截断其余的零即可。