This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:增益误差

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890540/dac8760-gain-error

器件型号:DAC8760

您好!

我的客户将设置增益校准寄存器,数据表第5.1章“针对+VSENSE 误差的数字校正”对此进行了说明。 其应用的负载(RLOAD)似乎会根据连接到 Vout-Iout 的器件而改变。

他想知道如何考虑增益误差率。

 

例如、

他的应用在其 MP 线路上校准 Rload=500欧姆的增益误差、但实际 Rload 在现场为200欧姆。 您能否告诉我如何计算增益误差间隙? 我想实际 Rload 的故障率为0.43432%、如下所示。 正确吗?

 

-       500欧姆时的增益误差(默认值)为(Rload * 70k 欧姆)/70k 欧姆= 0.70922%

-       200 Ω(默认值)时的增益误差为(Rload * 70k Ω)/70k Ω= 0.2849%

-       客户校准的500欧姆误差与应用中实际负载为0.2849%- 0.70922%= 0.43432%的200欧姆误差之间的差距。

 

此致、

Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata San、您好!

    如果 IOUT 和 VOUT 连接在一起且+VSENSE 和 VOUT 之间没有缓冲放大器、则计算正确。 如果已知现场应用中的实际 RLOAD 为200欧姆、 客户使用500欧姆进行校准是否有原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    您对此问题是否有任何状态更新? 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    非常感谢您的支持。  您的意见已解决了此主题。 然后、请关闭此主题。

    此致、
    Nagata。