This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:PTT 测量

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, AFE4900, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891275/afe4900-ptt-measure

器件型号:AFE4900
主题中讨论的其他部件:ADS1298RAFE4403

尊敬的论坛

我正在与 ADS1298R 一起开发一个新项目,我想使用 AFE4900集成 PPG 测量,还能够测量心电图和 PPG 正弦波。

从这一点来看、正如我在论坛上所读的、也可以(通过 PTT)测量血压:
现在、我看到 AFE4403也能够测量 PPG、但不能测量 PPT。 因此、问题是:
1-  是否可以将 ADS1298R 与 AFE4900配合使用,或者您是否建议其他 方法来获取 PPT?
2-我找不到 AFE4900的数据表,但您有一个应用 TIDUDO6A 无线 ECG、SpO2、PTT ,所有引脚名称都与封装名称相关,原理图 ECC
  用于设计...是否正常或数据表是否有更多信息?
谢谢
Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900处于选择性披露状态。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?