This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12C170:A

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12C170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873130/adc12c170-a

器件型号:ADC12C170

您好!

我在其中一个设计中使用的是 ADC (ADC12C170)。

1)根据数据表,Vref =1V (内部),但我得到1.5V。

2) 2)该 ADC 仅获取1Vp-p 输入电压、但根据数据表、它应获取2Vp-p 输入电压。

您能否为上述问题提出解决方案?

我的要求是、它应该采用2Vp-p 输入电压。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirbhay、您好!

    1)。 这不是预期行为。 请确保遵循有关电源轨(VA、尤其是+3.3VDC)的所有数据表建议。 是否可以共享 ADC 原理图? 您的 ADC 实现是否与 数据表第22页的图22所示类似

    2)。 使用差分输入、ADC 的输入摆幅在功能上可以是电压基准的两倍。 数据表第17页对此进行了更详细的说明。

    此致、

    Dan