This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1000QML-SP:菊花链封装引脚分配

Guru**** 709900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890783/adc10d1000qml-sp-daisy-chain-package-pinout

器件型号:ADC10D1000QML-SP

在哪里可以找到 有关 ADC10D1000DAISY 封装的详细信息? 具体而言、我需要知道哪些引脚在内部连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    ADC10D1000QML 的详细封装信息见第79页的数据表。

    就内部连接的内容而言、这将是一个专有请求、遗憾的是无法发出。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    感谢您的快速回答。 遗憾的是、似乎没有向我指出必要的信息:据我所知、数据表的第79页只显示了封装的机械细节(功能芯片和虚拟封装的机械细节当然是相同的)、 但是、为了使用菊花链虚拟封装(用于焊料验证)、这没有什么帮助。 为了实现正确的 PCB 布局、即完成菊花链、需要知道哪些引脚对在内部连接、即信息 不是专有的。

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您的反馈、我不熟悉菊花链术语。 请参阅随附的两个文档。

     

    注意:在封装图 PDF 中。

    四个圆是将 H/S 连接到上面层上的电镀拉杆的过孔。  将拉杆向外连接到封装的侧面、使我们能够对封装进行电解镀层。  

     

    请注意、封装中间的所有接地柱都连接到散热器。  

     

    我附上温度周期报告。   其中显示了我们用于测试菊花链 part.e2e.ti.com/.../ADC1xD1x00_5F00_DaisyChainPackageDrawing.pdfe2e.ti.com/.../ADC10D1000CCMLS-Column-Array-Temp-Cycle-Report-Final.pdf 的电路板

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 这比我希望的更多信息。 非常感谢、Matthias