This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:实现每秒15360个样本@ 24位!

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880038/ads131e08-achieving-15360-samples-per-second-24bit-with-it

器件型号:ADS131E08

您好!

我 终于能够 从这个 ADC @16K SPS @ 24位中捕获数据了、在连续 转换模式下是正确的、但是我希望能够采样@ 15360 SPS。

问题是我坚持使用  连续转换模式(固定采样率)或非连续 转换模式、第二种方法应该能够实现自定义采样率、 但该模式的问题是、每次转换需要很多时钟周期才能有效、因此采用这种方法时、我无法实现所需的采样率。 那么、这里的问题是如何实现该采样率? 是否可以使用此器件、或者它是一种只能接受固定采样率的不良设计!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里


    ADS131E08只能以设定的数据速率运行。 过采样只能以特定的比率进行。 您可以在数据表的表1和表2中看到基于 CONFIG1寄存器中 DR 位的数据速率以及预期的噪声性能。

    但是、您应该能够通过主时钟的更改来少量更改数据速率。 假设您以2.048MHz 的主时钟运行、您应该能够将数据速率从16000SPS 降低到15360SPS。 为此、您需要1.96608MHz 的主时钟频率。 这来自:

    2.048MHz *(15360/16000)= 1.96608MHz

    这不是最常见的时钟频率、但它们是可用的。 我要注意的是、ADS131E08的主时钟周期限制为588ns 至444ns。 大约为1.7MHz 至2.25MHz、这在数据表第19页的时序要求中列出。


    吴约瑟