请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS122C04 您好!
我在数据表中看不到任何 UVLO 信息。 第8.4.1.1段谈到了未规定的上电阈值。 是否有关于此阈值的位置的信息? 这也是一种 UVLO、因为如果我理解正确、ADC 将不再在该阈值以下进行通信?
此致、
阿伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alen、
欠压锁定(UVLO)被视为 POR 阈值。 ADS122C04保持复位状态、直到电源电压足够高、能够启动内部电路。 数据表中通常不讨论 POR 阈值详细信息、因为在达到建议运行的最低 AVDD 和 DVDD 电压(对于该器件为2.3V)之前、器件不会完全运行。
对于欠压或黑色输出条件、存在一个电压、ADS122C04将进入复位状态、并且与 POR 中的迟滞类似、器件将进入复位状态并保持该状态、直到 POR 阈值释放器件以供运行。 POR 阈值在某种程度上取决于温度和批次变化、其范围可能为1.4V 至1.65V。
如果需要保持更具体的控制和电压阈值、那么我建议使用连接到 ADS122C04复位引脚的电压监控器。
此致、
Bob B