主题中讨论的其他器件:DAC80501、 USB2ANY、
大家好、
我的一位客户正在尝试使用带 USB2ANY 的 DAC80501 EVM 评估 DAC80501。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slau795/slau795.pdf
此时 、其 PC 上的 EVM 控制软件不会运行 LabVIEW 错误。
他们安装了 EVM 控制软件和图标、如第8页上的图5、3.2.1中的启动软件。
如果他们点击了图标、错误按摩就像"LabVIEW 运行时引擎未找到"
(原始按摩是日语) 弹出并 显示消息、如"Do you want to down load LabVIEW run time engine"(是否要将 LabVIEW 运行时引擎载入?) 示例。
他们点击了"是"、然后安装了运行时引擎。 但在 EVM 控制软件重新启动后、再次显示错误消息"LabVIEW 运行时引擎未找到"。
您对 解决此问题有什么想法吗?
他们尝试在另一台 PC 上安装 EVM 软件、但结果相同、 软件无法运行。
他们确认已安装 LabVIEW 软件。
它们的操作系统是 Windows 10、Versin 1903 (OS Build 18362.720)。
请给我建议。
此致、
Kazuya。