This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:通道图

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871690/ads1298ecgfe-pdk-channel-graphs

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298RECGFE-PDKADS1298

您好!

目前、我们将获得导联 I 的图形、如下第一个所示、是(ECG_Wave_1.0.pdf)无样本与电压(以 mV 为单位)。 第二个是(ECG_Waveform_2.0.pdf

)时间与以 mV 为单位的电压进行了分段。  我们在两个图中都会出现失真。 我们将如何根据参考板(ADS1298RECGFE-PDK)输出的图形获得标准图形。

我们的电阻器设置符合 ADS1298RECGFE-PDK 电阻器设置。

请帮助。

谢谢、此致

e2e.ti.com/.../ECG_5F00_Waveform_5F00_2.0.pdfe2e.ti.com/.../ECG_5F00_Waveform_5F00_1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koustech、

    感谢您发帖。  

    第二个图看起来您的数据处理例程中存在错误。 这不是由 ADS1298引起的。

    基线上观察到的其余噪声可能是电力线干扰(50Hz / 60Hz 噪声耦合)。 您必须实施其他滤波技术来消除此噪声。

    此致、