This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:TIDCEE5软件下载错误的软件包

Guru**** 2392015 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888954/ads122c04-tidcee5-software-download-broken-package

器件型号:ADS122C04
主题中讨论的其他器件:TIDA-01526

尊敬的团队:

我的客户发现 TIDCEE5软件下载中断。他们想要使用 UART (而不是 I2C)。

 我们是否有 TIDCEE5的任何更新?

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    我可以从 TIDA-01526登录页面上的链接下载 zip 文件。

    www.ti.com/.../tidcee5

    但是、要下载、用户必须填写表单。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    我查看了下载 zip 文件、发现有一些文件缺失。  也许这就是"断开"链接的问题所在。  我已通过电子邮件直接向您发送了我认为缺失的文件。

    此致、

    Bob B