This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013-Q1:内部基准规格

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899339/ads1013-q1-internal-ref-spec

器件型号:ADS1013-Q1

大家好、

我的客户 希望计算可估算的最大误差量、但数据表中没有此器件的内部基准规格、他们无法这样做。

您是否有关于其内部基准规格的任何数据?
或者、您能否告诉我在 没有对此器件进行任何校准的情况下预期的最大误差量?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、


    由于基准不在器件之外、基准误差反映在增益误差规格中。 如果您查看数据表第7页的底部、请注意(3)有关温度范围内的增益误差和增益漂移的说明、这些规格包括板载 PGA 和电压基准的所有误差。

    例如、在数据表中、ADC 的增益误差被列为最大0.25%。 由于增益误差和基准误差相结合、因此与 ADC 的增益误差为0%完全相同、但基准误差最大为0.25%。


    吴约瑟