This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149EVM:连接器 J10的 ADS4149EVM 原理图引脚与 HSMC-ADC-BRIDGE REV C 原理图不匹配

Guru**** 662930 points
Other Parts Discussed in Thread: HSMC-ADC-BRIDGE, ADS4149EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870395/ads4149evm-ads4149evm-schematic-pinout-for-connector-j10-does-not-match-with-hsmc-adc-bridge-rev-c-schematic

器件型号:ADS4149EVM
主题中讨论的其他器件:HSMC-ADC-BRIDGE

e2e.ti.com/.../2063.ADS41XX_2D00_58B18_2D00_SCH_5F00_A.pdf

e2e.ti.com/.../3326.HSMC_2D00_ADC_2D00_BRIDGE_5F00_RevB_5F00_sch.pdf

您好!

我尝试 使用 HSMC-ADC-BRIDGE 将 ADS4149EVM 与 Altera Cyclone-IV EVM 板连接。 但是、当我使用原理图进行检查时、我发现引脚编号不匹配。 例如、根据原理图 、ADC 板的 D12_D13_P 输出连接到 J10的引脚32、但在 HSMC-ADC-BRIDGE 中、INPUT12_P 连接到连接器 J2的引脚96。 因此、我不理解连接是如何建立的。

请在该问题上提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya、

    适配器原理图中的引脚说明并不匹配每个 ADC 板、因为它被设计成与多个板一起使用。 但 连接就在那里。 您必须手动确定 ADC 中的哪些引脚连接到适配器 J1连接器上的哪些引脚。 所有连接均存在。

    此致、

    Jim