This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:TIDA01525中的 DAC80508应用

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888510/dac80508-dac80508-application-in-tida01525

器件型号:DAC80508

尊敬的团队:

客户发现 TIDA01525可应用于其终端应用、但他们需要高达300mA 的电流。 我从指南中看到电流是由基准电压和多个电阻器设置的、因此我们能否通过修改电阻器值将此参考设计修改为300mA?

还是其他任何参考设计建议用于相同的应用、但电流达到300mA?

http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-01525?keyMatch=TIDA01525&tisearch=Search-CN-everything

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需修改以下原理图中的 R3、您就可以将参考设计修改为具有300mA 输出电流。

    R3A 和 R3B 共同构成 R3。 将 R3的值从2.495欧姆更改为1.67欧姆。 请注意、R3的值不是2.495千欧、而是2.495欧姆(4.99欧姆 II 4.99欧姆)、这是错误的。

    此致、

    AK