请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC80508 尊敬的团队:
客户发现 TIDA01525可应用于其终端应用、但他们需要高达300mA 的电流。 我从指南中看到电流是由基准电压和多个电阻器设置的、因此我们能否通过修改电阻器值将此参考设计修改为300mA?
还是其他任何参考设计建议用于相同的应用、但电流达到300mA?
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-01525?keyMatch=TIDA01525&tisearch=Search-CN-everything
谢谢。
此致、
Sammi