This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:数据速率问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869782/dac3484-data-rate-question

器件型号:DAC3484

你好  

我想验证我的设置、请参阅下图:

DACCLK = 960MHz

DAC 数据速率为240MSPS、这意味着每个 DAC 以60MSPS 的速率更新

DATACLK 为120MHz DDR

插值为 x4 (240MSPS x 4 = 960MHz)  

此设置是否正确?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    不、这是不正确的。 有关详细信息、请参阅下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回到原始图、正确的描述是:

    DACCLK = 960MHz

    DAC 数据速率为60MSPS、这意味着每个 DAC 以60MSPS 的速率更新

    DATACLK 为120MHz DDR

    内插为 x16 (60MSPS x 16 = 960MHz)  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    是的、根据原始描述、插值为16倍。

    我的图基于您对4x 内插的其他描述(假设您希望实现240MSPS 的数据传输速率)。

    -Kang