This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:仅需要11位单极 DAC 输出时的 AVSS 电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887107/dac60096-avss-voltage-when-only-11bit-unipolar-dac-outputs-are-required

器件型号:DAC60096

您好!

 

我的客户仅使用正代码0至+2047来获得0至10.5V 的正 DAC 输出电压。

在这种情况下、仍然需要在 AVSS 引脚上提供-12.6至-11.2V 的电压?

或 AVSS 引脚可连接至 AGND 电压0V?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    必须在此器件上提供 AVSS 引脚。 有一个内部 VREF-缓冲器将基准驱动至-10.5V。  如果没有该电源、DAC 输出将不会线性地接近接地。

    请随时向我发送有关此机会的电子邮件。

    谢谢、

    Paul