请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8691 尊敬的专家:
我是否可以从您那里了解如何读取位[0:15]的寄存器值?
我只能找到 数据表表注释5.
谢谢。
此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我是否可以从您那里了解如何读取位[0:15]的寄存器值?
我只能找到 数据表表注释5.
谢谢。
此致、
本
您好 Ben、
以下是使用 READ_HWORD 命令读取 ALARM_H_TH_REG 寄存器的16位的示例:
(位7-0 = 24h 的字节0地址、位15-8 = 25h 的字节1地址、位23-16的字节2地址= 26h、位31-24的字节3地址= 27h)
数据帧: <11001_xx><0_0010_0100><00000000><00000000000000000000>
数据帧: <11001_xx><0_0010_0110><00000000000><0000000000000000>
请注意:
此致、
戴尔