This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:B 通道 ADC 输出上的位8 (即 DB8P/N)错误问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887072/ads5407-problems-with-bit-8-i-e-db8p-n-errors-on-b-channel-adc-output

器件型号:ADS5407

员工、

我们已将 ADS5407设计为我公司的板。  我们将使用两个 ADC 通道、并使用固定的持续运行500 MHz 时钟为器件计时。  ADC 的 A 通道似乎工作正常。  但是、在 B 通道上、我们看到位8 (即 DB8P/N)上出现间歇性错误、其中输出与其应有的输出相反。  有时、当位8应为低电平时、位8为高电平;而在其他时候、当位8应为高电平时、位8为低电平。  奇怪的是、这些位错误通常发生在一串样本的中间、其中所有相邻的位8值都是正确的。  这些位8误差是在各种振幅的输入正弦波(我们已经测试了1MHz 和10MHz 输入音调)以及直流输入信号下发生的。  另一个奇怪的现象 是、所有测试模式数据看起来都很好:我们使用各种测试模式进行了多次实验、所有 LVDS 输出数据都完全符合预期。  以下是您的一些问题:

1、 我们在这里可能会出现什么错误、从而使 ADS5407以这种方式运行?

2.  您是否有任何建议的测试/实验、我们可以进行这些测试/实验、这些测试/实验可能会正确、或者至少会阐明此问题?

 例如、 我们是否可能没有正确配置寄存器?

3. 您以前是否曾在 ADS5407遇到过这种问题或类似问题?  如果是、如何解决该问题?

如果您能为我们提供任何帮助或指导、我们将不胜感激。

此致、

- Mike A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    是否有办法将这两个引脚与电路板布局隔离? 您可能会看到相邻对上的串扰。 该问题是否会随着采样率降低而消失? 此信号对在接收端是否正确端接? 您是否在使用示波器或 FPGA 数据分析仪工具时发现了此问题?

    此致、

    Jim