This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M05-Q1:AMC1305数字输出问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887112/amc1305m05-q1-amc1305-digtal-output-issue

器件型号:AMC1305M05-Q1

大家好、

对于 AMC1305、

请帮我理解下图。   调制器 输出 意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    欢迎加入团队!  

    此图上的部分描述了调制器输出、但调制器的输出本质上是1和0的位流、以与时钟相同的频率输出。 1和0的密度取决于输入信号的幅度。 如图所示、当输入接近正满量程(+250mV)时、调制器输出的密度比0高1。 当输入接近负满量程(-250mV)时、与1相比、调制器输出的密度更大、为0。 该输出位流被馈送到 Σ-Δ 滤波器模块、然后像 Σ-Δ ADC 那样将这些1和0抽取为输出代码。  

    如果您尚未看到它、本视频可能会有所帮助: https://training.ti.com/ti-precision-labs-isolation-introduction-isolated-modulators