This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8560:小型封装器件选择

Guru**** 1108040 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8560, DAC8311, DAC7311, DAC8411, DAC80501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896835/dac8560-small-package-device-selection

器件型号:DAC8560
主题中讨论的其他器件: DAC8311DAC7311DAC8411DAC80501

尊敬的专家:

我的客户正在寻找比 DAC8560更小的封装器件。 它们需要满足以下需求:

1、封装;越小越好
2、电源:2.5V~3.6V;
3、接口:SPI、I2C、PWM;
4 μ s、频率:1MHz;左右
5、分辨率:≥12位

我们发现的最小封装是 SC70 (2*1.25mm^2) DAC7311、DAC8311、DAC8411,我们是否有更小、更合适的器件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看一下 DAC80501吗? 它采用 WSON 封装。

    这种分离符合所有标准、并且实际上比 DAC8560快。

    封装尺寸为2mm x 2mm。 让我知道这是可以的。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有机会了解我的建议?

    如果您需要有关相同问题的更多帮助、请告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    很抱歉忘记点击按钮。 感谢您的建议、客户正在考虑您推荐的器件。