This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:ADS8588H 是否需要芯片选择引脚切换为非活动状态,以协助器件内部的数据转换/刷新过程?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896908/ads8588h-does-the-ads8588h-require-the-chip-select-pin-to-toggle-inactive-to-assist-in-data-conversion-refresh-processes-internal-to-the-device

器件型号:ADS8588H

我们希望将芯片选择连续绑定到有效(绑定到接地)、因为它的16位输出总线路由到 FPGA 器件的专用引脚。

我们假设芯片选择引脚的唯一功能是三态[或启用]数据输出驱动器。 但是、我们提出以下问题:

 

问:ADS8588H 是否需要芯片选择引脚切换为非活动状态,以协助器件内部的数据转换/刷新过程?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    答案是否定的 /CS 的功能是、 该信号的上升沿在三态模式下输出所有数据线路、而该功能允许多个器件共享同一输出数据线路、 /CS 信号的下降沿标志着器件在任何接口工作模式下输出数据传输帧的开始。 因此、如果每个 ADC 都有专用数据总线或电路板上只有一个 ADC、则可以将此/CS 引脚直接接地。

    此致、

    戴尔