This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:低频响应

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, ADS4449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895608/ads4449-low-frequency-response

器件型号:ADS4449
主题中讨论的其他器件:ADS42LB69

您好、ADC 专家、

我们的客户询问时需要您的帮助。 他们希望在 示波器项目中使用 ADS4449。 他们希望了解更多有关 ADC 在低频到高频(即使在低至0Hz 的频率)下的传递函数和响应的信息。 所需的信息与 SBAA220 应用手册中给出的响应类似、其中 ADS42LB69在之前考虑过、在低频时性能明显下降。

我们只想了解 ADS4449是否采用与 ADS42LBxx 器件类似的响应。 这也将有助于我们比较必要的设计补偿和调整、而这些补偿和调整对于设计更实用。

非常感谢您的参与。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    ADS42LBxx 系列具有一个模拟输入缓冲器、此缓冲器具有一个从缓冲器到采样器的高增益(0.9)和低增益(0.1)路径。

    低增益路径表现出高通响应、在190KHz 时具有3dB 截止频率。

     

    ADS4449在输入端没有模拟缓冲器,其低频响应平坦。

    它显示低通 RC 类型响应–对于50欧姆源阻抗、低通滤波器的3dB 频率接近500MHz。

     

    此致、

     

    Jim