This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:最大输入数据速率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896521/dac38j84-maximum-input-data-rate

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件: DAC39J84

您好!

 

DAC38J84数据表显示最大输入数据速率为1.23MSPS。

DAC39J84数据表显示最大输入数据速率为1.25MSPS。

为什么它们相差0.02MSPS、尽管 JESD 通道编号和速度相同?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    这与出口管制有关。 发布时的 DAC39j84面向具有更严格出口管制的目录市场客户。 因此、最大数据速率没有限制。 为了满足特定地区的 WI 客户的出口管制要求、我们必须限制数据速率。