This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920BEVM-PDK:ADS8920BEVM-PDK:双极信号的单端到差分输入

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, LM27762, ADS8920B, REF5050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895475/ads8920bevm-pdk-ads8920bevm-pdk-single-ended-to-differential-input-for-bipolar-signals

器件型号:ADS8920BEVM-PDK

您好!

一段时间前,我发布了这个问题: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/874272/3241961#3241961 。  

有人建议我使用此原理图、我发现它非常有用。 但是、我希望通过麦克风接收的信号以及稍后的处理信号是线性调频脉冲信号或正弦波。 因此、我想调整建议的原理图、以便这个新 PCB 的输入信号为双极。 据我了解、建议的原理图适用于单极信号。

根据上一帖子末尾建议的原理图以及 http://www.ti.com/lit/an/sbaa246a/sbaa246a.pdf、 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejana 您好!

    如果我正确理解您的问题、您需要-2.5V 至+2.5V 的双极输入信号、并以+/-5V 的差动驱动 ADC 输入。  如果这是正确的、那么您的电路将正常工作。  下面是一个快速仿真、显示了输入正弦波为+/-2V 时的输入和输出电压。

    此致、

    Keith Nicholas
    应用工程师
    精密 ADC 应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您对我的支持。

    是的、您对我的理解正确。 ADC 的输出将提供-5/5V 范围内的数字电平、对吧?

    此外、我想知道是否有一种智能方法来将 LDO 或类似的器件添加到电路中以将5V 转换为-2.5V、还包含一个分压器电阻网络以生成2.5V?

    此致、

    Dejana   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejana 您好!

    将5V 基准与 ADS8920搭配使用时、输入范围将为+/-5V 差分。

    有一些要求和限制:

    1、 为了支持+5V 基准电压、RVDd 电源电压应设置为5.3V。  另一种方法是以5V 为 ADS8920 RVDd 供电、并使用4.5V 基准。

    2. THS4551的输出摆幅不会一直到接地。  这会将差分电压限制为+/-4.8V (使用5V 基准)或+/-4.3V (使用4.5V 基准)。   

    LM27762可使用反相电荷泵将+5V 输入转换为+/-2.5V 输出。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm27762.pdf

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的支持。 我还会提出一些其他问题:

    1. RVDd 与 DVDD 是否相同、因为我在 ADS8920B 板上看不到 RVDd? 如何获得5.3V 或4.5V 电压?

    2.你认为这可能是一个大问题吗?

    3.您能否为我提供原理图支持、说明我应该如何将其整合到当前设计中?

    4.我订购的电阻器具有1%的容差。 我在《用户指南》中看到、当然首选低至0.1%。 您认为这会产生很大的影响吗?

    5.我将使用具有 DSP 和 DAC 的 ADC。 在向 DAC 发送数据之前、我想对其进行调制和编码。但 DAC 的输出是单极的、因此我需要对单极信号进行编码。  之后、我会使用另一个 PCB 将 DAC 的输出转换为双极。 信号将通过超声波传感器传输、然后通过该单端板接收并转换为差分板。 但是、ADC 的输出信号是双极的。 那么、如果我在解调后对双极信号应用相同的代码、您认为我会得到正确的双极值是什么?

    再次感谢您的宝贵帮助。 我对此深表感谢。

    此致、

    Dejana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejana 您好!

    ADS8920BEVM 可为输入放大器、ADC 和基准生成必要的电压。  RVDd 是模拟电源电压、是与 DVDD 分开的电压、用于设置数字引脚上的 IO 电压电平。

    该评估板使用 REF5050 5V 基准。  使用板载 LDO TPS7A4700将 ADS8920B 的 RVDd 电源设置为+5.2V。  DVDD 在 PHI 接口板上生成、并设置为+3.3V。

    查看 ADS8920BEVM 用户指南;原理图包含在文档末尾、可用作开发您自己的原理图的指南。

    ADS8900是 ADS8920的20b 版本、具有一些出色的参考设计、详细介绍了如何连接全差分输入放大器。  以下参考设计显示了具有真正差分输入的更完整的设计。  您可以将其中一个输入连接到 GND、然后将另一个输入用作双极单端输入。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01057

    对于全差分放大器、首选容差为0.1%的电阻器。  需要使用这些器件才能从器件获得良好的共模性能、但1%仍能正常工作。

    ADC 的输出代码是二进制补码或有符号二进制。  代码的十进制范围为-32768至+32767。  您的 DSP 可以通过在转换中添加32768将这些值转换为单极代码、从而生成0至65535的代码范围。

    此致、
    Keith