请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1018 尊敬的 TI:
我在给定的增益误差及其典型特性中发现了一些不匹配。 在第7.5章中、25°C 时的典型增益误差为0.05%、但在图6中、在+25°C 时、2.048V 曲线的增益误差要低得多(0.005%)
第7.5章中的注3说明增益误差包括来自板载 PGA 和电压基准的所有误差。 如果这是产生差异的原因、您能否将这些 PGA 和失调电压误差也纳入图6上的曲线中?
提前感谢您!
Peter