This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895083/ads8684

器件型号:ADS8684

我正在寻找器件 ADS8684的技术支持:我正在尝试找到单个模拟输入通道模块内保持电容的值、但我在数据表中找不到它。  

此外、我很好奇、由于 ADS8684数据表中列出了一个输入电容值(75pF)、因此辅助通道是否具有与其他模拟输入通道相同的确切原理图(不考虑前端模拟信号调节)。  

谢谢、

Wiley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiley、

    由于 ADS8684在每个通道上都集成了模拟前端(AFE)、包括 PGA、二阶 LPF 和 ADC 驱动器、 该 AFE 无需设计前端放大器来驱动内部 ADC、因此设计人员无需仔细考虑如何在开关电容器输入结构 SAR ADC 常见的有限采集时间内使 ADC 的内部采样保持电容器(CSH)上的输入信号趋稳。 这就是数据表中未直接说明 CSH 值的原因。

    对于辅助通道、没有 AFE、因此输入电容对于设计人员设计用于驱动 ADC 的前端驱动电路很有用、这就是 数据表中指定 CSH 值的原因。 由于具有相同的多路复用器和 ADC 内核、其他通道的输入电容应相同。

    您能否告诉我您为何关注 8个输入通道(AIN0-AIN7)上的采样保持电容器?

    此致、

    戴尔