This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:IN P 或 IN N 的绝对值是否可以超过 VREFP 或 VREFN 的绝对值?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894267/ads131e08-can-the-absolute-value-of-in-p-or-in-n-exceed-the-absolute-value-of-vrefp-or-vrefn

器件型号:ADS131E08

 我的电路中的最大差分电压 VIN-P 减 VIN-N 为3V、VIN-N 连接到 GND、AVDD 为3.3V、AVSS 为-1.7V。  我需要使用负 AVSS 来满足共模输入电压范围要求。 我想使用一个精密3V 基准。 因此、VREFN 将为-1.7V、VREFP 将为1.3V。  VIN-P 的绝对值超过 VREFP 的绝对值(VIN-P 最大值为3V、VREFP 为+1.3V)是否正常? 数据表仅讨论了使差分输入电压介于-Vref/增益和+Vref/增益之间(请注意、我的增益为1)...这是什么情况。

谢谢、
Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

    如果增益为1、则该值应该是可以的。 我将其绘制为:

    VREFN 必须连接到-1.7V 的 AVSS、VREFP 可以设置为1.3V。 这会将基准电压设置为3.0V。 AINP 的绝对值高于 VREFP 无关紧要。 输入电压和基准输入是否在数据表第7页的"建议工作范围"表中、这一点很重要。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!!! 谢谢 Joseph。 正是我想要知道的。 这是我所想的、但只是想确保。  感谢你的帮助。