主题中讨论的其他器件: ADS122C04、 ADS1219
您好、先生、
我有同样的问题需要帮助。
我们的产品是模拟热电堆(TO-CAN46型、4引脚)。
4个引脚=> TS+、TS-(热敏电阻)、TP+、TP-(热电堆)。
热电堆差分输出电压约为2mV、热敏电阻电阻为100k Ω(当温度物体= 50C 时、环境温度= 25C)。
如何使用 ADS122C04EVM 测量热电堆差分输出电压和热敏电阻电阻?
(a) 热电堆差分输出电压约为2mV
AINP=AIN0=TP+、AINN=AIN1=TP-、并且我从外部电源将 AIN1连接到2.048电压。
VREF 设置=内部2.048V 基准电压
计算=> V (MV)= ADC 代码* VREF/2^23/增益* 1000
对于这些设置和流程,这是正确的吗?
(b) 热敏电阻为100k Ω
我‘“SBAU297–ADS1X2C04评估模块‘’的文档第5-1-1节(2线 RTD 测量)。
并按照脚本 Delta-Sigma ADC 评估软件的2线 RTD 设置进行操作。
计算=> R (RTD)=(2 * R77* ADC 代码/PGA)/(2^24-1)。
但 ADC 代码测量结果非常大。 始终为8388607。
您能给我一些关于热敏电阻的建议吗?
(C) ADS122C04规范
ADS122C04规格=> VREF =差分基准输入电压= 2.5V
EVM 板 JP17- VREF 由2.5V 板载基准(U24)供电
ADS122C04内部 VREF 2.048V 基准。
2.048和2.5V 有何区别?使用时间有何区别?