This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:FSR 公式

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966299/ads1282-sp-fsr-formula

器件型号:ADS1282-SP

大家好、团队、

我的客户希望确认器件型号 ADS1282-SP、数据表中指示 INL (积分非线性)=0.017%FSR、其中 FSR 定义为+/- VREF/2*PGA。

他们想知道是否可以将 FSR 公式应用于 AVDD=5V 和 AVSS=GND 的情况。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    是的、AVSS 可设置为接地(0V)。 数据表中的所有参数将在 AVSS 设置为0V 时适用。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    要添加到 Cynthia 的注释中、内部 PGA 的输入信号需要遵守 FSR 公式(因为您无法测量大于+FS 或小于-FS 的差分信号)以及 PGA 的输入工作范围、如公式2所示:

    AVSS + 0.7V <(AINN 或 AINP)< AVDD–1.25V

    FSR 由基准电压和 PGA 增益决定(限制可应用的最大差分电压);但是、电源电压也会限制可应用于 PGA 的绝对输入电压。

    我希望能回答你的问题!