This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:ADS1298和 ADS1298R

Guru**** 2814965 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956620/ads1298recgfe-pdk-ads1298-and-ads1298r

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298RADS1298

大家好、

ADS1298R EVM 板能否评估 ADS1298? 客户只需购买 一个 ADS1298R 评估板 即可完成 对 ADS1298 和 ADS1298R 产品的评估。 我不确定它是否正常。 您能为我确认一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    是的、您可以使用 ADS1298R EVM 评估 ADS1298器件。 默认情况下、ADS1298R EVM 将通道1用于呼吸电路。 当呼吸电路不用于 ADS1298时、您可以适当地更改 JP33跳线设置。 请注意、ADS1298R EVM 仅支持 BGA 封装。   

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队,

    我正在使用 ADS1298R,是否可以将 ADS1298电路用于 ADS1298R?

    是否可以列出 ADS1298R 的工作寄存器集?

    此致、
     Prasanth vasan, S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanth、您好!  

    欢迎访问 E2E 论坛并发布问题。

    为了帮助您解决问题、请您详细说明您要做的事情、请同时开始新的主题、以便我们可以跟踪响应情况、从而进一步为您提供帮助。  

    谢谢。

    -TC